This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:以太网通信

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599080/am263p4-q1-ethernet-communication

器件型号: AM263P4-Q1

您好、

在原始以太网(MAC 级)通信设置中、主节点发送查询、从节点响应查询。 主节点应接收来自从节点的所有响应帧,但缺少一些帧。  

使用 Wireshark 分析流量时、缺少的帧对应于在相同时间戳(在 Windows PC 中)发生的数据包。

当同时发生多个响应时、以太网帧丢失的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否解释一下 AM263P 上运行的软件 klnd? 我假设 AM263P 是主器件。  

    当你说时间戳时,这个时间戳是否嵌入在包中? 或者说、这只是一个观察结果、即同时发出的数据包在主端被错过了。

    此外、您还可以检查 CPSW 统计信息并查看是否有任何数据包丢弃操作。 如果您需要获取 cpsw 统计数据方面的任何帮助、请告诉我。

    此致、

    Aswin