This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57 HDK 参考板 — 无法切换 NHET1[28] K19 GIO 输出引脚

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599499/rm57l843-rm57-hdk-reference-board---cannot-toggle-nhet1-28-k19-gio-output-pin

部件号: RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好:

我们正在使用您的 RM57 HDK 参考板并使用 HalCoGen 将 K19 NHET1[28]配置为输出 GIO 引脚(请参阅下面的屏幕截图)、但在初始化后、引脚的值为 1、当尝试将引脚设置为 0 时、我们无法更改其值。

下面在 HET1 选项卡中对其进行了配置。 该 NHET1 引脚是否可以在此电路板上改作 GIO 输出引脚、或者如何将其配置为用作输出引脚;如果是、我们应如何在 HalCoGen 中(或手动)配置该引脚以用作 GIO 输出引脚?  再次感谢您。

 

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny、

    您的 HALCoGen 配置似乎没问题。

    您只需要在代码中确保以下内容:

    内部 main (void)

    /*用户代码开头 (3)*/
    gioInit();
    hetInit();

    gioSetBit (htPORT1、28、0);//将输出驱动为低电平
    while (1)

    ;
    }
    /*用户代码结束*/

    返回 0;
    }

    在使用 gioSetBit API 之前、不要忘记调用“hetInit"函“函数、因为 hetInit API 仅在输出方向初始化相应的引脚。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决了该问题。