This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:如何使 CCS v20 对.cpp 文件使用 g++、对.c 文件使用 gcc?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597766/mspm0g1105-how-to-make-ccs-v20-use-g-for-cpp-files-and-gcc-for-c-files

器件型号: MSPM0G1105

您好、
客户使用 CCS v20.4、并尝试使用 GNU ARM 工具链 (arm-none-eabi-gcc/g++) 编译和链接工程。
CCS 20.4 是否 支持对 C++工程使用 GNU ARM 工具链(包括自动选择 C++链接器)、或者对于 arm-none-eabi-g++的集成是否有已知限制或权变措施?

它给人的印象是 g++或 gcc 编译器可以执行、但不能并行执行。 他们期望 C 和 C++编译器可以并行配置/执行、类似于 Eclipse 版本。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我将与团队一起研究此事、然后返回给您。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:
    您能回答吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    在与软件团队交谈后、不应该 对 arm-none-eabi-g++的集成有任何限制或权变措施。

    CCS 支持使用 GNU Arm 工具链、我认为它包含在 CCS 下载中。

    我浏览了空 C 工程和空 C++工程之间的编译器和链接器标志、没有任何标志阻止工程同时包含 C 和 C++文件。 我使用了 empty_cpp SDK 示例、并在工程中添加了一个 C 文件、但我进行了编译后没有出现问题。

    我建议从 empty_cpp 示例开始并从此处编译工程。

    此致、

    Owen