This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P3 断电时的 A/D 输入电压

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599399/am263p4-a-d-input-voltage-when-am263p3-is-depowered

器件型号: AM263P4

我之前询问了何时可以向 A/D 输入施加电压 、答案是等待 内部低压 稳压器达到 1.8 伏。   但在 1.8V 上电之前、 模数输入 是否可以保持悬空或必须接地?   如果在 AM263P4 上电时模数输入保持悬空、是否会造成任何损害?   

谢谢你  

Whitney Ballard  

Whitney.ballard@collins.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    在上电序列期间、ADC 输入可保持悬空。

    仅当 ADC 输入在设计中未使用时才必须接地。

    此致、

    Brennan