This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:M0G3519QPNRQ1 — 使用 XDS110 调试探针 (SWD) 进行编程

Guru**** 2893000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596569/mspm0g3519-q1-m0g3519qpnrq1---programming-using-xds110-debug-probe-swd

器件型号: MSPM0G3519-Q1

尊敬的团队:

我计划通过 SWD 接口 (SWDIO 和 SWCLK) 使用 XDS110 调试探针对 MSPM0G3519QPNRQ1 进行编程。 您能否提供分步指南和具体的引脚排列图?

具体来说、调试连接端口 (SWD-20) 是否仅用于 CTI 编程? BSL CTI 编程是否也可以使用同一个 2-20 端口来执行、或者是否需要 AUX 连接?

此致、
Liston

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    以下内容来自我们的 MSPM0 MCU 开发指南:  

    BSL UART 需要使用 AUX 连接。

    MSPM0G3519QPNRQ1 的相应引脚排列可在 其 数据表的表 6-2 中找到

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的答复。 我还有一个问题:如何通过 I2C 使用 BSL 对器件进行编程? 是否需要为此引出特定引脚、该引脚是否需要使用 30‑引脚扩展连接器进行 BSL I2C 编程? 此外、从 SWD 切换到 BSL 编程时是否需要 BSL_invoke 信号?

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    对此有任何更新?

    此致、
    Liston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    对延迟深表歉意。 我短暂失去了对 E2E 的访问权限、但无法对主题做出响应。

    问题 1:
    为了展示调试探针的 I2C 功能、需要使用 30 引脚扩展连接器。  

    问题 2:
    基于引脚的引导加载程序调用只是进入的一种方式。  当 应用程序发出请求时检测到空白器件时、也会进入引导加载程序。 如果基于引脚、则需要 BSL_invoke 信号。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。

    此致、
    Liston