This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:多功能引脚分配

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596383/mspm0g3519-multi-function-pin-assignment

器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持人员:

我在具有 32 引脚 RHB 的设计中使用 MSPM0G3519。
我有一个具有多接口的传感器、 (我的传感器有跳线可选择 SPI/I2C)

引脚 1 发生正转换 I2C_SCL/SPI_CLK
Pin2 发生正转换 I2C_SDA/SPI_SDI
引脚 3 输出 I2C_SA0/SPI_SDO
引脚 4 发生正转换 CS

我在尝试为传感器分配 MCU 引脚时遇到了问题。
例如:对于引脚 1、我发现引脚 15 同时具有 I2C_SCL 和 SPI_SCL、这是可以接受的、但使用 I2C_SDA/SPI_SDI 时、我找不到任何可接受的。  
image.png

请给我一个手。

谢谢您、
长 Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    我建议您首先决定是否要与 I2C 或 SPI 连接、然后搜索要使用的 MCU 引脚。

    如果您选择 I2C、则可以查看 数据表中的表 6-10 、了解哪些引脚可以启用每个 I2C 功能。  此表简单地显示了每个封装在每个引脚上可用的信号。

    如果您选择 SPI、则可以查看数据表中的表 6-14 以了解哪些引脚可以启用每种 SPI 功能。  

    在检查哪些引脚会启用每个功能后、您可以将这些引脚从传感器连接到 MCU。 然后、您可以将器件配置为使用这些引脚与传感器通信、以实现正确的引脚功能。 有一些示例说明如何在我们的 SDK 中初始化 I2C 和 SPI 的引脚 — 我建议您从这些示例之一开始,在 SysConfig 中对其进行调整、以便在正确的引脚上进行通信、然后完善配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:
    感谢您的推荐!  

    SPI0_POCI 是否可以作为 SPI0_PICO 工作、因为我看到的信号类型是 IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、  

    SPI_POCI 不能用作 SPI_PICO。 SPI 实例可以配置为外设或控制器、因此该引脚被标记为 IO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Dylan、  

    长 Le