This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:连接到 RTC 的外部电池

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597613/am62l-external-battery-connection-to-rtc

器件型号: AM62L

是否有未在 AM62L 的 EVK 中连接外部电池的原因。  
如果我要连接外部电池、是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha Agarwal:

    感谢您的查询!

    请允许我留出一些时间在内部检查和讨论有关为 AM62L EVK 中的 RTC 使用外部备用电池的问题。

    您可能还想查看以下有关 Sitara RTC 主题的常见问题解答:

    实时时钟相关问题的常见问题解答

    我将在下周初回复您。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha Agarwal:

    是否有未在 AM62L 的 EVK 中连接外部电池的原因。  [/报价]

    在 AM62L EVM 中、RTC 焦点功能为 RTC 模式或 RTC + IO DDR 省电模式。

    如果我要连接外部电池、是否有任何限制?

    请详细说明该用例 — 它只用于计时还是用于实现 RTC 和唤醒功能。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha Agarwal:

    假设您知道 AM62L SOC 具有 2 个用于 RTC 域 VDD_RTC (CORE) 和 VDDS_RTC 的电源。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、我知道、我们已经实现了与 EVK 类似的设计。

    谢谢、

    Megha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha Agarwal:

    谢谢你。

    请详细说明此用例 — 它仅用于计时还是实现 RTC 和唤醒函数。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们希望将其用于计时。

    谢谢、

    Megha.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha Agarwal:

    由于该用例并不详细说明、我要添加以下输入。

    您 肯定需要两个电源轨都保持开启状态、RTC 才能运行。  

    您是否希望 RTC 只是为了在其他一切都断电时保留时间、或者他们是否希望使用与 SOC 内部 RTC 相关的唤醒功能?  如果玩具只需要在电流消耗方面保持时间、外部 RTC 始终是更好的选择。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha Agarwal:

    如果您正在考虑为 Am62L 实施备用电池、请考虑以下几点:

    仅 RTC 模式的功耗小于 1mW。 如果客户使用外部电池设计仅 RTC 低功耗模式、那么我不建议在 EVM 中使用 LDO。

    他们应选择针对低 IQ/低功率耗散进行优化的分立式稳压器(即低电流直流/直流)。 RTC 稳压器可以随电池供电、但其余的电源 IC(如 PMIC 和外部 3.3V 电源开关)仍需要单独的前置稳压器。

    此致、

    Sreenivasa.