This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507/1107 ADC12 S/H 电容器充电器/放电

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596631/mspm0g3507-mspm0g3507-1107-adc12-s-h-capacitor-charger-discharge

器件型号: MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我正在调查 MSPM0G3507/1107 ADC S/H 电容器充电器/放电是否有助于找到问题。 众所周知、DL 函数_static_inline void DL_ADC12_enableSAMPCAP (ADC12_Regs *adc12)、它可由不可更改的 ti_msp_dl_config.c 调用。如何通过 SysConfig 或用户代码启用它? TRM 提到、如果设置 RSTSAMPCAPEN、假设序列 ADC、在转换结束时采样保持电容器会放电、想知道转换结束意味着一个通道结束或整个序列结束。 还有一点不太清楚明白、您能否透露内部原因、为什么其输入电阻仅为 0.5K Ω、但 ADC 通常应超过 10k。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EK:

    MSPM0G3507 无法配置 CTL2 寄存器的该位字段。 采样保持电容器在每次转换后自动放电。 如果 ADC 按顺序模式运行、这意味着电容器将在每个通道完成其转换后放电。

    对于您的第二个问题、 数据表中看到的 Rin 应视为 ADC 的采样保持电阻。 如果该值过大、则会减慢采样率。 如果您关注信号驱动和完整性、缓冲器会有所帮助、或者 OPA 可用于构成二阶滤波器。

    此致、
    Brian