This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:在 uniflash 中生成封装时显示错误

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0L1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596480/mspm0l1117-show-error-when-generate-package-in-uniflash

器件型号: MSPM0L1117
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我使用 uniflash 9.3.0 并连接 MSPM0L1117 EVM。

点击 uniflash 中的“Generate Package“。 下面显示错误。

image.png

我能知道如何解决它吗?

 

BR、

Frank

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    此错误是在 UNIFLASH 9.2 中找到的一个已知问题、其修复程序定于包含在 UNIFLASH 9.4 中。 选择自动检测设备时出现问题。 启动新配置并手动选择器件时、您可以照常从 Standalone Command Line View 生成软件包。 或者、在自动检测或手动选择您的器件时、恢复到 UNIFLASH 9.1 将正常工作。

    此致、
    Brian