This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:超声波焊接

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598308/mspm0c1104-q1-ultrasonic-welding

器件型号: MSPM0C1104
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

我们也正在评估超声波焊接的激光焊接,以关闭我们产品的熔化外壳。

对于超声波焊接,您是否有任何官方声明或建议或相反(我们知道电子元件的此类进展存在潜在风险)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我不太熟悉这种方法。 让我向我的团队咨询一下。 但是、客户是否想要评估此选项的特定封装?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有的确切封装。  因此、如果应用超声波焊接、是否有任何更坚固的封装选项。 我找到了有关该主题的其他 e2e。

    如下所示:  

     CC2640:使用超声波焊接时存在损坏风险 

    对于我们的雷达器件、我收到了以下回复:

     在 (AWRL6844) 上未执行超声波焊接测试。 这些高频振动不是 AEC-Q100 标准的一部分。 这种超声波焊接的影响可能会损坏 BGA 焊球或潜在的芯片破裂本身。

    谢谢  
    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的立场也适用于所有尚未评估此类工艺步骤的 TI 半导体。