This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:MCSPI-AM263PX:更改 MCU-PLUS-SDK 主器件驱动电源设置

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596067/am263p4-mcu-plus-sdk-am263px-changing-the-mcspi-master-driving-power-settings

器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P

你好。
我目前使用 mcspi 在两个板之间进行主/从通信。 在工程过程中、我遇到了需要增加主板驱动功率(发送侧的输出)的问题。 是否有办法提高这种驱动功率? 如果是、我需要更改 CCS 的哪个部分? 我是需要添加代码、还是需要在 syscfg 中配置它?
还是可以更改 am263px 的驱动功率? 如果不是、默认设置是什么、如果是、我可以更改它吗?
我目前使用的是 am263px-cc 电路板 (TMDSCNCD263P)、而我使用的 SDK 是 mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19。
我使用的示例是 mcspi_loopback_interrupt_lld。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jinwoo、

    您能说明一下是否希望修改  驱动强度  SPI IO 或  压摆率  SPI 总线的频率是多少? 或其他不同的东西?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan、
    我们目前正在努力提高驱动强度。 当我使用示波器进行检查时、波形不均匀、因此我想知道增加驱动强度是否可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    感谢您的澄清、请允许我花一天时间回复您。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您能尽快告诉我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    我确认该 MCSPI 外设不支持更改 SPI 引脚的驱动强度。 在我研究这个问题时、我感谢你的耐心。

    此致、

    Brennan