This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 LIN 响应器–使用 TLE7259-3 LIN 收发器时、最低硬件要求是什么?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598618/mspm0g3507-mspm0g3507-lin-responder-what-are-the-minimum-hardware-requirements-when-using-tle7259-3-lin-transceiver

器件型号: MSPM0G3507

您好:

我正在尝试使用实现 LIN 通信 MSPM0G3507 作为 LIN 响应器 、基于 TI 示例:

lin_responder_LP_MSPM0G3507_nortos_gcc

对于 LIN 物理层、我使用此收发器:

Infineon TLE7259-3. (数据表:https://mou.sr/44GZThK)

我的硬件连接

介于之间 MSPM0G3507 TLE7259-3

MSPM0 引脚 LIN 收发器引脚
TX (PA10) TXD
RX (PA11) RXD
GND GND
5V 电源 Vs (Vcc)

介于之间 LIN 收发器 LIN 总线(主设备:S32K144EVB)

  • LIN→Ω 连接到 LIN 总线

  • GND→公共接地

  • 5V→公共电源

目标

我想验证基本的 LIN 通信:

  • 主器件 (S32K144EVB) 发送 LIN 接头

  • MSPM0G3507 使用响应器示例进行响应

我的问题

什么是 最低附加硬件或配置要求 确保 MSPM0G3507 作为 LIN 响应器与 TLE7259-3 收发器正常工作?

具体来说:

  1. RXD 是否需要外部上拉至 3.3V?

  2. TLE7259-3 上的 EN 引脚是否需要由 MSPM0 驱动为高电平?

  3. 是否需要在从节点或仅在主节点处使用任何总线终端或上拉电阻?

  4. WK 引脚是否需要上拉或连接高电平?

  5. VS 或总线上是否有任何必需的去耦电容器、必须添加这些电容器才能实现可靠运行?

软件

使用 TI 的默认 LIN 响应器示例、其中包含:

  • 波特率:19200

  • 已启用增强校验和

  • 自动波特启用(默认设置)


有关 LIN 正常运行所需的最少硬件设置和信号的任何指导都会非常有用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不熟悉 其他公司的其他 TLE7259-3。 但是、我认为该特性与 TI 的 TLIN2029 特性 (TLIN2029-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com) 类似。 在此基础上、我答复你的问题如下。

    RxD 是否需要外部上拉至 3.3V?

    MCU 使用 UART 与 TLIN 通信、无需添加外部上拉电阻器。

    TLE7259-3 上的 EN 引脚是否需要由 MSPM0 驱动为高电平?

    我认为、请保留一个 GPIO 以启用 TLIN。 记得在我们的演示代码中、我们还设置了 GPIO 以使 TLIN2029 成为可能。

    从节点是否需要任何总线终端或上拉电阻、或者仅在主节点是否需要?

    不需要上拉电阻器;LIN 瞬变器可处理所有这些问题。

    WK 引脚是否需要上拉或连接高电平?

    您可以将其单独放置。

    VS 或总线上是否必须添加任何必要的去耦电容器才能实现可靠运行?

    编号

    对于硬件连接、可参阅以下文档: https://www.ti.com/lit/pdf/slaaek9

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、通常情况下、MCU 的 TXD 应连接到 TLIN 的 RXD。 它们是交叉连接的。