This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:MSPM0G3107 nofreertos spi0 和 uart2 驱动器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1599197/mspm0g3107-mspm0g3107-nofreertos-spi0-and-uart2-driver

器件型号: MSPM0G3107
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

根据 mspm0_sdk_2_08_00_04 SDK、可提供 MSPM0G3107 的 32 引脚封装。 由于 SDK 中没有与 3107 相对应的样片、因此请提供用于 SPI 的裸机驱动器和 3107 spi0 三线制的 uart2。

spi0 驱动器的引脚定义:时钟:PA11、PICO:PA9、POCI:PA10、CS:PA8(通用 GPIO)。 比特率:4m,时钟极性:高,相位:在第一个时钟边沿捕获的数据,模式选择:控制

2. Uart2 的引脚定义、TX:PA21、RX:PA22

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 彭学成 、

    我看到您已在 SysConfig 中迁移到 MSPM0G310x、分配的引脚也已完成。  

    如果在 SysConfig 中更改器件、则可以直接使用工程并下载到 G310x 器件、并可以对工程名称进行重命名。

    您还想了解其他信息吗?

    也可以这样做  

    此致、

    Zoey