This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:XDS200 调试探针–在测试连接期间为 SC_ERR_PATH_BROKEN

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1600430/tmdsemu200-u-xds200-debug-probe-sc_err_path_broken-during-test-connection

器件型号: TMDSEMU200-U
主题: F28M36P63C2 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我在使用时遇到问题 XDS200 USB 调试探针 在 Code Composer Studio 的 Test Connection 期间失败。

消息

  • 调试探针: Texas Instruments XDS200 USB 调试探针

  • 主机操作系统:Windows 10(64 位)

  • Code Composer Studio: CCS 12.8.1

  • USCIF 软件包版本: 20.0.0.3178.

  • 目标:定制电路板(在硬件端验证了 JTAG 连接)

问题描述

自动运行 测试连接 在 CCS“Target Configuration“窗口中、测试失败、出现错误 SC_ERR_PATH_BROKEN(–233) 。 系统正确检测到探针并成功复位、但在 JTAG 扫描路径完整性检查期间失败。


```[Start:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]执行命令:%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity [result]----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------ C:\Users\tckatis\AppData\Local\TEXASI~1\ ccs1281\0\1\BrdLatit\testBoard.dat -- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------ 此实用程序选择了 560/2xx 级产品。 此实用程序将加载程序“xds2xxu.out"。“。 库构建日期为“STEP 26 2024“。 库构建时间为“14:57:19“。 库软件包版本为“20.0.0.3178"。“。 库组件版本为“35.35.0.0 “。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为“13"(“(0x0000000d)。 控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------ 此模拟器不会创建重置日志文件。 ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------ 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。 标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。 解释为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。 [结束:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]```

其他注意事项

  • 探针通过 USB 正确进行枚举、并由 CCS 检测到。

  • 在扫描路径完整性检查过程中、故障始终发生。

  • 我想确认此错误是否与:

    • 已知的 XDS200 固件/驱动程序问题

    • 探头硬件故障

    • 建议用于隔离探头与目标问题的任何额外诊断步骤

如果需要其他日志、CCS 诊断输出或探头固件详细信息、敬请告知。

感谢您的支持。

此致、
Themis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Themis:

    仅供参考、您当前 尝试将哪个器件与 XDS200 连接?

    此致、
    Aj Favela.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与目标 F28M36P63C2 相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Themis:

    请查看我们的 JTAG 连接调试指南。 更具体地说、表 4.1 中说明了应执行的一些调试步骤。  

    此外、由于假期、响应可能会延迟。  

    此致、

    Aj Favela.