This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:对 AM263P4AFONFZCZRQ1 进行编程并签署 NDA

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593352/am263p4-q1-programming-am263p4afonfzczrq1-and-signing-nda

器件型号: AM263P4-Q1

大家好、我们是一家专注于大规模生产产品的通用编程器公司。 我们目前正在开发 AM263P4AFONFZCZRQ1 的编程算法。 然而,网站上提供的编程信息是不够的—我不清楚在写入或读取这些 OTP(一次性可编程)时需要使用什么协议、方法或工具。

我已经咨询过中国的联系,但没有人能够帮助我。

机票编号:CS3107413

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiao、

    感谢您的查询。 我很乐意帮助您提供所需的信息。 我已经向您发送了一个 e2e 申请、以便我们交换更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里没有收到任何回复、如果您需要更多信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已向您发送回复。 我在 TI 网站上找到了一个文档、 该文档包含 CPU 所有内部寄存器的列表、但没有关于如何编写 OTP 的信息。 我需要知道怎么写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP 写入配置可用于安全强制器件、即在执行以下操作之前需要对密钥进行编程:

    请问您为什么要写入 OTP 以进行编程?