This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x:TSN 堆栈许可和 LLDP 数据查询

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598127/am2434-am243x-tsn-stack-licensing-and-lldp-data-query

器件型号: AM2434

您好:
自从该线程锁定以来、我正在继续 e2e.ti.com/.../am2434-missing-tsn-stack-libs-lldp-for-am243x-in-sdk-11-01-00 上的讨论。

我们还有两个有关 TSN 堆栈、特别是 LLDP 示例的问题。 我能够将 TI SDK 降级到 10_00_00、并至少运行 LLDP 示例、这一点很好。 能否请您详细谈谈会导致 TSN 堆栈从 TI SDK 中撤出的“许可协议“? 我知道这可能是相当多的内部信息、但我们需要知道如果我们继续尝试使用降级的 TSN 栈、是否会遇到一些繁琐的许可情形。

第二个也是不太重要的问题,然而,这将节省我们很多时间,是如何从 LLDP 获取邻居信息。 示例显示了如何启动和设置 LLDP 库、但我不清楚如何处理收集的数据。 我怀疑必须通过 Yang 数据库界面、这是正确的吗? 我非常感谢提供一个代码示例或至少是伪代码。

非常感谢、
Vaclav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaclav:

    到目前为止、我们建议您使用 LLDP 库进行开发、可以使用 SDK 中提供的库。 但对于需要 LLDP 库的产品、您需要从 Exelfore 团队获得相应的许可证。

    有关邻居信息、我需要咨询我们的 TSN 专家以了解更多信息。 由于假日季、预计响应会延迟。 如果该线程一段时间未被应答、请在此处 ping 通一次。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Teja 的快速回答,我们将不得不根据许可信息在内部进行重新评估。 这使第二个问题现在意义不大了。 欢呼和快乐的假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaclav:

    如果您需要有关 LLDP 邻居信息的信息、请告知我。 我将在获取数据时更新线程。

    此致、
    Teja。