This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:BIM(启动映像管理器)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1598345/mspm0g3507-bim-boot-image-manager

器件型号: MSPM0G3507

您好!

我们使用 MSPM0G3507 LaunchPad 并测试 BIM 演示
(路径:ti/mspm0_sdk_2_08_00_03/examples/nortos/LP_MSPM0G3507/boot_manager/boot_application)。

我们有关于固件更新的几个问题:

回滚支持:如果固件更新失败或中断、BIM 演示是否支持回滚到以前的固件?

自定义实现:如果当前不支持回滚、是否可以修改代码以实现此功能? 如果是、您能否提供建议、说明应该对代码的哪些部分进行调整?

感谢您的帮助:)

此致、
自强

 




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、自强:
    本机不支持回滚。 应该可以修改代码来实现功能。 我在此响应中发送的位置应该是最好的实施位置。

    此致、

    Diego Abad