This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02013:评估板查找器

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596638/tidm-02013-eval-board-finder

器件型号: TIDM-02013

我们需要具有间隔规格的评估样板。

输入:三个 Phave 380 V-415 AC  

输出范围:650 至 800 V DC

PFC:活动/维也纳

输出功率:5kW/7kW/10kW

是否有标准评估板可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这位专家目前到下周都不在办公室。 请在他们回来之前留出一些时间、以便作出回应。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过 TIDM1000?

    此致、

    Chen