This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RS 422 通信帧

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597068/tms570lc4357-rs-422-communication-frame

器件型号: TMS570LC4357

您好、

我想学习 RS422 沟通。 但我不知道该怎么做。 是否有有关此主题的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    TMS570 平台没有 RS422 外设、因此我们没有在此器件上使用 RS422 的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:


    感谢您的答复、  

    有没有一种方法来做到这一点与 extarnal epuipment。 如果有,如何做到这一点? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dobby:

    TMS570LC43x 有几个 SCI (UART) 模块。 您可以使用 RS-422 收发器将 RS 信号 (TX 和 RX) 转换为差分输出(用于接收的 ROA/Rob 和用于发送的 TIA/EIA-TIB)。  

    RS 485 和 RS 422 收发器产品选择|德州仪器 TI.com