This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:MSP432E401Y + SysConfig =无四通道 SPI

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596311/sysconfig-msp432e401y-sysconfig-no-quad-spi

器件型号: SysConfig
线程中讨论的其他器件: MSP432E401Y

使用 SysConfig 1.24(独立)。

  • 如果我创建一个裸机工程、那么我可以选择 SSI 并分配一条四模式 SPI 总线。
  • 但是、如果我创建了一个 SDK 工程、则会显示 SPI、不允许我分配四通道端口。

分配计时器引脚时也会出现同样的问题:我可以在裸机中执行此操作、但在 SDK 中不可以

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    我可以看到使用 MSP432E401Y SDK 时 SSI 选择不可用的问题、但是、您能否详细说明四模式 SPI?  MSP432E401Y 不支持 Quad-SPI、因此 SDK 中无法提供该功能。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    如果您检查 SPI_serialflash (MX66L51235F) 示例在 MSP432E401Y SDK(无 RTOS)中、您可以看到器件确实支持 QSSI 。 问题是这样 QSSI 未‑到 TI 的 RTOS 、因此该选项不会出现在 TI‑RTOS SDK 中。

    谢谢、

    Niwantha

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表表 3-1:

    四路同步串行接口 (QSSI) 四个支持双 SSI、四 SSI 和高级 SSI 的 SSI 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Niwantha/Mathew、

    SysConfig 将生成  工程用于构建的 ti_msp_dl_config.h 和 ti_msp_dl_config.c 文件。 作为一种解决方法、您应该能够生成自己的源文件和头文件来配置 QSSI。

    谢谢、

    -Eric Renstchler