This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:使用 OpenSSL 生成密钥

Guru**** 2881340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593414/am263p4-keys-generation-using-openssl

器件型号: AM263P4

您好、

以下序列用于生成取消生成的 RSA 密钥:
1.创建随机 RSA 密钥:
openssl genrsa–out key.pem

此命令是仅生成私钥还是公钥/私钥对密钥?

但当我看到通篇时 Key.pem、 标题为 开始私钥 ,如果它只包含私钥,我们如何生成相应的公钥?

谢谢。此致、

Geetha。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 RSA 私钥派生公钥:

    1.生成私钥:

    2.提取公钥:

    或者、您也可以更改密钥的格式(如果需要)、或者对 RSA 密钥加密(如果需要)。 我建议遵循 openssl 文档进行深入理解

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    在映像签名过程中、我们只给一个名为 mpk.pem 的文件、而不区分文件中的私钥和公钥、执行签名脚本提取公钥/私钥并使用私钥签名、然后在证书中插入公钥?

    令人遗憾的是、

    Geetha K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们为签名工具提供私钥、然后通过工具从私钥中提取公钥并放入证书。

    OpenSSL req 命令将负责处理此问题