This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:TMDS243EVM:有关 Sitara 上打印的安全信息和从寄存器读取的信息的混淆

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597201/am2434-tmds243evm-confusion-about-security-information-printed-on-sitara-and-read-out-from-register

器件型号: AM2434
Thread: TMDS243EVM 中讨论的其他器件

我们至少有两个 TMDS243EVM PROC101C (005)。 两者都具有可打印的 Sitara:
XAM2434B
SFGHIALV

根据数据表、这应该是一个安全的处理器:
image.png

但是、如果我们读取 JTAG_uder_ID 寄存器、它应该会在固件中给出 SoC 信息、我们会看到它没有设置为安全的 Sitara:

image.png

image.png

如果我们检查以下位:

JTAG_USER_ID_USERCODE  00110010000011001100010011101100    
可以得出:
包装:100:4 ALV(正确)
温度:101:–40 –125°C
速度:10011:23
安全:0(非安全!)
安全:0(不安全,还行!)

JTAG-deviceid 也不是电车中列出的可能性之一:
image.png
image.png
或者列表未完成... (TRM 修订版 H)。

现在这是一种不幸的情况、需要加以澄清。
我们提供具有 Sitara GP 型号的器件、未来还需要对其进行更新。 我们使用的是工业通信 SDK 11 和包含的 MCU-PLUS-SDK。 过去、我们刚搬出了 GP 版本的 SysFw.bin、并将其存储在我们这边、因为它不再可用。  

当我们尝试在 EVM 上安装引导加载程序时、出现了问题。 我们的更新过程会检查寄存器并根据 GP 或 hs-fs 签名的引导加载程序的安全位进行安装、每个引导加载程序都有匹配的 SysFw。  

我们随后注意到 EVM 根本无法引导。 经过一些尝试后、我们发现它安装了错误的基于 GP 的引导加载程序、因为未设置安全位。 然后、我们在不检查安全标志的情况下安装 hs-fs-bootloader、之后它可以正常工作。  

我们也有其他 Sitara 器件(没有前导 X)、它们通过 JTAG_USER_ID 寄存器给出正确的值。  

这是什么情况呢? 这些器件中是否有其他变体确实会在寄存器中提供与外壳上印刷的寄存器不同的信息?

或者、旧的 SysFw.bin 来自... 我没有 MCU-PLUS-SDK 8? 不再适用于最新的 MCU-PLUS-SDK-版本?

 

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您的用例是识别器件类型、最好从 SECMGR MMR 中读取器件类型。 JTAG ID 寄存器中的安全位可以区分 GP 和 HS 器件、但无法区分 HSFS 和 HSSE 器件。

    至于 JTAG ID 寄存器中安全位的不一致性、我必须在相关的组中循环。

    一旦我们确定了您要使用的方法来确定您的用例中的器件类型、我就会这样做。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常好的提示,谢谢!
    目前我们只使用 hs-fs、但这会发生变化、我们需要考虑到这一点。  

    第一篇文章的一些主题相互混合。 但您需要了解以下要点:
    我们很早就在只有原型版本可用时使用了 Am64 和 Am243-SoC、所以对我们来说是 GP 版本。 一旦 TI 发布了非 gp-version、我们就只有 hs-Fs-devices。 此外、SDK 中对 gp-devices(以及 SysFw)的支持也已停止。  
    我们仍然需要更新旧器件、将来也需要更新。  
    我们从 SDK 中取出了 SysFw.bin。
    此外、我们还有自己的引导加载程序应用程序、它很松散地基于 ospi-bootloader。 我们使用我们自己的平台和更新机制,有三个插槽用于不同的固件(A/B 和一个备份固件插槽)。
    SBL 映像通常还包含由 RBL 激活的 SysFw 和 boardcfg。  
    这意味着我们需要构建两个不同的引导加载程序应用程序、一个用于 gp、一个用于 hs-fs、因为 GP 的 SysFw.bin 不会与 hs-fs 配合使用、另一个则用于 hs-fs。  

    我们的更新机制还允许将引导加载程序映像添加到更新文件中、然后该文件也将被安装。 我们甚至在更新文件中添加了两个引导加载程序映像、因为我们有一款产品在现场具有不同的 SoC 修订版。 这意味着器件需要区分这两个引导加载程序。  

    为此、我们需要一个寄存器从 Sitara 读出以进行识别。 根据这些值、将安装 gp-或 hs-fs-bootloader。

    您提到的注册表也是我们通过逆向工程意外发现的。 但我们在 TRM 中没有找到任何有关该内容的更多信息(可能我们只是没有找到它)。 这就是我们选择 JTAG_uder_ID 寄存器的原因。  

    目前、它没有产生任何问题、或者我想假设我们没有收到焊接到 EVM 上的任何修订版本。 因此、我们的产品仍然是可更新的、对于我们从 JTAG_USER_ID 寄存器读出的批次而言已经足够好了。  

    因此、如果我们可以获得更多有关 SECMGR 及其寄存器值的信息、您认为它更可靠、我们可以更改为这样。  

    借助这些知识、我们还可以在不使用任何引导加载程序的情况下准备固件更新、这将只会更改应用程序映像、从而检查 SEC Mgr 寄存器。

    现在 你给了一个很好的提示,因为我们可能需要适应这也适用于 hs-se,这不应该是一个大问题,但需要考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    但我们没有在 TRM 中找到任何有关该信息的更多信息(也许我们只是没有找到它)。

    TRM 中不提供寄存器信息。 它是安全 TRM 中提供的 SECMGR MMR 的一部分。 您需要申请对安全资源的访问权限。

    目前、您可以参考以下 API 并了解如何识别器件类型。

    如果需要进一步说明、请告诉我。