This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:需要知道如何通过使用 SPI 驱动器读取模拟输入来使用 MSPM0 开发 Ehorn 功能

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587742/mspm0g1105-need-to-know-how-to-develop-a-ehorn-functionality-using-mspm0-by-reading-analog-input-using-spi-driver

器件型号: MSPM0G1105
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

需要知道如何通过使用 SPI 驱动器读取模拟输入来使用 MSPM0 开发 Ehorn 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何通过 SPI 读取模拟输入?

    您能告诉我有关您的要求的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我来解释一下要求。 我有 Ehorn、它接受模拟输入、比如微控制器的 3V 电压、它可以通过微控制器的 SPI 准备好。 所以我想准备好模拟输入和驱动 ehorn。 这是使用 MSPM0G 实现的。

    因此、1.  电源设备 — 2. MSPM0G –3。 通过 SPI 读取 ADC - Ehorn 开启

    这就是我想要做的。 在这里、我尝试配置 ADC 驱动程序、SPI 驱动程序和 MSPM0。

    谢谢、

    Hemanadhan S V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也需要硬件、因此我希望购买配置 case.pl使用指南所需的 MSPM0 和 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可用于 G1105。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau873d/slau873d.pdf

    我来确认一下、您需要 SPI 驱动器吗?

    请参阅 SDK:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_07_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我了解一下 SPI 驱动程序、然后建议我在哪里可以购买电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能在 TI.com 上购买呢?

    https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0G3507

    您也可以尝试查找您当地的供应商或第三家供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建议的微控制器是否也有 SPI 驱动器、我希望了解如何配置 ADC 驱动器、SPI 驱动器、PWM 驱动器。 因此、我采用了一个用例、该用例涉及从外部 ADC 驱动器读取模拟输入、使用 SPI 线路读取值并驱动负载(即打开 LED)。  

    此 MSPM0G3507 是否具有内部 ADC 或外部 ADC、如果是外部 ADC、则不适合我的用例。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里提供了内部 ADC、SPI 和 PWM 演示:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_07_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白这个微控制器可以支持 ADC、SPI、PWM。 但我希望使用调试器手动配置它们,如果我购买这个微型,是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 syscfg 代码生成工具的帮助下、您可以轻松获取参考代码、然后自行更改它。请首先参阅指南、另外 MSPM0 SDK 中还有快速入门指南

    https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如何订购这款微型产品? 我位于钦奈,所以我可以获取当地供应商的联系方式来订购吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于芯片、您可以从 TI.com 申请 MSPM0 样片、EVM 也是如此。

    https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0G3507

    请在此处选择一个软件包: https://www.ti.com/product/MSPM0G1105

    以及封装页面: https://www.ti.com/product/MSPM0G1105/part-details/MSPM0G1105TPTR

    G3507 的样本也是如此。

    我不知道您的本地供应商、但我猜您当地的网上商店提供了芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请等待联系、谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在这里查看状态、您是否获得了您的许可?