This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L 存在 USB 集线器检测问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597609/am62l-usb-hub-detection-issue-with-am62l

器件型号: AM62L

我已将 USB3.0 集线器与 AM62L soc 的 USB1 连接、但未检测到集线器。
将集线器与 AM62L 配合使用是否存在任何限制。
可以 somone 建议与此相关的解决方案。
所有电压和复位均正确。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 集线器部件号是: USB5816C-I/KD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megha:

    AM62L USB 模块符合 USB 规范、在检测 USB 集线器时应该不会出现问题。

    您是否在 AM62L 上运行 Linux? 如果是、您是否设置了 DR_MODE 连接集线器的 USB 端口的器件树中的“主机“?

    在您的原理图中、集线器上游端口、USB 超高速信号 (USB2_TXN/P 和 USB2_RXN/P) 转到何处?