This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:内部闪存和 RAM 是否进行了扰频?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597668/tms570lc4357-are-there-scrambling-done-on-internal-flash-and-ram

器件型号: TMS570LC4357

团队、

对于 TMS5704357BZWTQQ1:
-您能否确认是否有片上特性能够在闪存和/或 RAM 上进行扰频? 这一功能是在片上实现的吗?
-如果不能,请确认所有的闪存和 RAM 片上访问是在清除(即没有加扰)?

我在数据表中未找到扰频参考、但可能无法找到所有可能的相关术语。

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、我们的处理器没有内存加扰。