This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:该过程在 CCS 调试会话中被阻止。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597220/am2632-the-procedure-is-blocked-in-ccs-debug-session

器件型号: AM2632

2 或 3 分钟后、该过程会在 CCS 调试会话中被阻止。

单击“暂停“按钮后、没有呼叫堆栈信息。  有关更多详细信息、请参见下图。

你知道可能的原因吗?

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试正在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已调试:由于引导模式不正确导致 HSM WDT 复位。 在 DevBoot 模式下看不到。