This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-PHY-EVM:使用 1 个 SOM 运行的 Profinet 器件示例。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597229/am261-som-evm-profinet-device-example-running-with-1-phy

器件型号: AM261-EVM-EVM SOM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!

我尝试在我的 AM261x LaunchPad 修订版 E2 上运行 TI 工业通信 SDK 中的 Profinet 器件示例(我尝试了 10.02.00.17 和 2025.00 版本,观察到相同的行为)。 我遇到了一些初始问题、比如我设法解决的 EEPROM 数据(例如 MAC 地址)缺失、但现在 PN 堆栈在 PHY 初始化期间卡住了。 我无法提供更详细的调试信息、因为堆栈是作为库交付的、我没有源代码。 与我的设置特定的一件事是我只有一个 PHY。 我修改了 sys config 并为 ETH PHY 1 选择 NONE、但我仍然看到堆栈库正在调用两个 PHY 的初始化函数。 我怀疑这就是堆栈启动失败的原因。 我的问题一会儿后会问:是否可以在 1 个 PHY 上运行示例而只更改 sys config 设置、或者需要在 TI 栈中进行其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询!

    目前、我们已预编译 PROFINET 协议栈以支持 2 端口设备。 无法从 Sysconfig 简单地更改它。
    请联系您所在地区的销售代表、以定制标准配送。

    此致、
    Kamil