This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:电子保险丝 ECC 逻辑自检

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590062/am263p4-q1-efuse-ecc-logic-self-test

器件型号: AM263P4-Q1

SDK 是否支持电子保险丝 ECC 逻辑自检?
此外、在功能安全手册 (SPRSPB7_AM263P_HRSP Safety_Manual) 中、第 6.3.9.3.1 节规定:‘此自检是在硬件启动期间自动运行的。 找到的任何错误都将通过 ESM 指示。
应如何配置 ESM、如何执行故障注入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Imaoka、

    对延迟的回复表示歉意!

    此问题最近分配给我、现在正在处理您的问题、并将尽快提供我的更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Imaoka、

    我已经在川崎公司提供的 Excel 中回答了这个问题、

    我在此处也提供了相同的回复以供参考:

    无法为电子保险丝执行故障注入、因为它们是一次性可编程的。
    在引导过程中、硬件会自动执行电子保险丝自检。 此测试的结果存储在相应的 ESM 状态寄存器中。 系统完成引导序列并将控制权传递给应用程序后、可以启用与 eFuse 相关的 ESM 中断源。 如果在自检期间检测到任何错误、一旦中断被启用、相应的 ESM 中断将立即被触发。

    --
    此致、
    Jagadish。