This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y + I2S 或 MDT-PCM

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596200/msp432e401y-msp432e401y-i2s-or-mdt-pcm

器件型号: MSP432E401Y
主题: TLV320AIC3256 中讨论的其他器件

您好 TI!

是否可以使用 MSP432E401 通过 I2S 或 MDT-PCM 将数字音频发送到 TLV320AIC3256 音频编解码器?
我知道使用 QSPI 是可以实现的、但我不确定、因为我找不到任何相关文档。  
如何实现这一点? 音频接口上的每个信号使用哪些引脚?

非常感谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     MSP432E401 器件没有可用于与 TLV320AIC3256 通信的 I2S 模块。 您是否能够提供有关应用和关键 MCU 要求(例如 ENET MAC+PHY)的更多信息?

    谢谢、

    -Eric Rentschler