This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:用于 C2000 评估的更大扩展坞卡

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1597015/tmdshsecdock-larger-dock-card-for-c2000-eval

器件型号: TMDSHSECDOCK

您好团队 — 您可以在以下方面提供帮助吗?

 

。 我们使用 TMDSHSECDOCK 来在 controlCARD(控制卡)上进行许多代码开发。

TMDSHSECDOCK 子卡|德州仪器 TI.com

 

是否提供可连接到多种 controlCARD 的更大扩展坞卡? 我一直没能找到任何东西,但我想问之前,我投入时间来旋转一个。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们的 controlCARD SOM 没有类似的功能、但对于我们的新器件、我们将转向基于 SOM 的生态系统、如下所示: https://www.ti.com/tool/F29H85X-EVM-EVM 

    这种外形具有高密度连接器、可从器件发出更多信号。 我们正在规划评估套件、这些套件将提供与具有增强功能的扩展坞类似的信号

    此致、

    彼得