This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-MCAL SDK:SDK 源代码

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595086/am263px-mcal-sdk-sdk-source-code

器件型号:AM263PX-MCAL SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好:

由于公司内部策略、使用的所有源代码都必须位于项目文件夹内。
将 SDK 源代码包含在工程文件夹中的过程是什么? 您有一个例子吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    我们的 SME 目前是 OOO。 请在回复时有所延迟。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在 CCS 工程中、上述含义是什么?

    当前、应用程序源代码和 SysConfig 生成的所有代码都位于工程中。

    SDK 驱动程序作为库提供、可链接到相同的库。

    您能告诉我您的用例吗?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、
    是的、我讲的是 CCS 工程。

    我需要 在工程文件夹中移动 SDK 驱动程序和 FreeRTOS 源代码。

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    e2e 的标题是 MCAL SDK。 您是否在寻找相同的 MCAL SDK 或 MCU_PLUS_SDK?

    MCAL 会将所有源文件夹加载到 CCS 中。

    MCU_PLUS_SDK 采用基于库的方法、因此这些库会单独编译并链接到工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    很抱歉、我在标题中犯了一个错误。 我使用的是  MCU_PLUS_SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    OOB SDK、功能无法实现。  

    这需要调整构建系统。  

    在 CCS 中、您可以选择将文件夹添加到工程中。 之后、应拉入整个源文件夹、而必须使用 CCS 编译库。  
    即、您现在将在 CCS 中编译 MCU_SDK、而不是单独编译 MCU_SDK。  
    我们目前没有尝试这种方法、但您可以尝试这种方法。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan