This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:从 Syspll hfclk 切换到 sysoc

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596946/mspm0g3519-switch-from-syspll-hfclk-to-sysosc

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI:

我正在处理 MSPM0G3519 控制器、我使用外部晶体 16MHz 在 HFCLK 上配置了不详的 CLK。 还使用 SysPLL 来配置 CPUCLK、MCLK、UPCLK。 但我想回退以使用 SYSOSC 并为 CPUCLK、MCLK、UPCLK 生成时钟。 不想使用 SYSPLL 配置,因为我正在处理缺陷 SYSPLL 频率启用时可能无法锁定到正确的频率,如果 SYSPLL 频率不能正确锁定我想要 CPUCLK,MCLK,UPCLK 回退和工作在 SYSOSC .

  • 我要执行什么配置设置来回退。
  • 您能告诉我一些步骤吗?
  • 以及如何验证它是否重新开启 SYSOSC。  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、
    您应该能够使用我们的任何晶体和常规振荡器示例更改器件输入振荡器的配置。 请根据有关如何设置晶体或内部振荡器的 TRM 说明、注意满足相关要求。

    此致、

    Diego Abad