This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:无法对 ePWM 寄存器进行写入

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593091/am263p4-not-able-to-write-on-epwm-registers

器件型号: AM263P4

您好团队
对于我正在从事的一些项目工作、我正在尝试使用我从数据表中获得的地址为的 ePWM 寄存器、但在调试时、我无法覆盖这些寄存器的默认值。 看起来好像它已被锁定。 此外、由于这是裸机工程、我无法使用 ti 驱动程序文件。 我随附了屏幕截图以供参考  
image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队
    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    请参阅 TRM 部分:6.1.1.1、

    这些外设寄存器确实被锁定 、以防止在运行时进行不必要的修改、

    请解锁锁定寄存器以便能够写入这些寄存器。