This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:DMA 通道

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594753/tms570ls2124-dma-channels

器件型号: TMS570LS2124

大家好  

我对 DMA 通道有疑问。

是否有某种方法会自动将源地址返回到 intiall 值、而 目标地址应在帧传输完成后的最后一个递增地址上保持?  我将    从 MIBSPI 存储器中保存几个必要的数据集。 这意味着  在每个帧传输完成后、我需要将 DMA 通道的源地址返回到 MIBSPI 存储器的开头、而目标地址应保持在最后一个递增的地址上、以便在传输组完成时将新帧保存到存储器中。

此致

Andrii Shevchuk

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    遗憾的是、TMS570LS2124 上的 DMA 控制器没有内置硬件特性来仅自动复位源地址、同时在每次帧传输后将目标地址保持为其最后一个递增值。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想也许我们可以使用 DMA 通道链、但不确定在实现这一特定要求时是否存在任何问题。 但要进行分析并尝试一次通道链。