This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:Profinet 快速启动时间测量

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594122/am2612-profinet-fast-statup-time-measurement

器件型号: AM2612

TI 团队大家好、

我目前使用的是以下设置:

  • AM261x-LP
  • ICSDK_10_02
  • S7-1500-PLC

根据 TI Profinet 文档、快速启动时间应为 625ms。 我已经遵循了所有建议的步骤、包括在 TIA 门户中将器件设置为“优先启动“、以及在 CCS 的发布配置中构建代码。 但我持续测量的启动时间约为~870ms。

您能帮助我了解我可能出了什么问题吗? 我附上了供您参考的链接/照片。

34.png

黄线:设备通电
绿线:器件上接收到第一个输出 Profinet 帧

Profine Device: Profinet Device4.2.0 数据表

感谢您的支持!

此致、
 Parag Vora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    如果可能、我建议使用 am261x_revA 的最新版本、并使用 demoapp 和 MCU 的默认配置以及 SDK v11.00.00.29。 EEPROM 中存储的 PN Config 数据的大小很重要、它可能会增加启动时间