This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:导入 TIDA-010265 工程后的编译错误

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596288/tida-010265-compilation-errors-after-importing-tida-010265-project

器件型号: TIDA-010265

您好:

我最近将 TIDA-010265 参考设计工程导入到了 Code Composer Studio 中。 我没有对代码进行任何更改、但在尝试编译工程时收到了几个编译错误。

 

此外、Project Explorer 中的许多源文件和头文件都被标记为“排除“。  

请提供以下建议:

  1. 导入 TIDA-010265 工程后、为什么会从编译中自动排除几个文件?

  2. 如何正确地重新启用必要的文件或恢复原始编译配置?

  3. 此参考设计是否需要特定的 CCS 版本或编译器版本。

我附上了错误和排除的文件的屏幕截图以供参考。

image.png

image.png

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathyen

    对于 driverlib 文件夹、并将其排除在工程中是正常的、因为它们替换为工程中已有的 driverlib.lib。 您不需要修改任何内容、也不需要 CCS 或编译器的特殊版本。 这边的警告消息没有错误、您可以继续调试