This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:使用 NPU 进行关键字检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596027/mspm0g5187-keyword-spotting-using-npu

器件型号: MSPM0G5187

大家好、E2E 专家:

我正在尝试确定是否可以开发可部署到 MSPM0G5187 的概念验证。  

有一个示例演示了使用 MPU 进行关键字检测。 Edge AI Studio 中不附带使用 Cortex M0 MCU 进行关键字检测的示例。  

这是可能的吗? 我只是要寻找一个使用 MCU 的示例。 TI 的 TinyML Model Zoo 也没有任何示例。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:
    我认为我们没有 G5187 的关键字检测示例。 但是、我们可能会有一些图像识别示例。 您能否就这个机会与我们的营销团队联系? 我们可能会提供与此请求相关的内容。

    此致、

    Diego Abad