This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:RTC 时钟精度和功耗模式

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596249/mspm0h3216-rtc-clock-accuracy-and-power-mode

器件型号: MSPM0H3216

您好、

我的客户希望使用 RTC 日历信息为其数据日志执行时间戳。
我认为、对于 MSP430、当器件处于“深度睡眠“模式(这是最低功耗模式设置)时、可以应用 RTC 的内部时钟。
根据 H3216 的数据表、该器件也具有类似的低功耗模式。
在查看下图时、我会了解到“STANDBY"是“是最低断电模式、即使器件进入此低功耗模式、也会启用 RTC 功能。
image.png 
因此、如果用户退出运行模式(如“run"模式“模式)模式)、则可以使用内部振荡器 (32.768kHz) 来运行 RTC 功能。
然后、我有以下问题。

问题 1: 根据数据表、内部 LFOSC 精度的最差规格为最大工作温度下的 5%。
是否同样意味着内部 RTC 精度为 50000ppm?

此致、
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    如果 RTC 使用内部 LFOSC、则在绝对最大工作温度范围内、RTC 精度将为 50,000ppm。

    此致、

    Owen