This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:有关 EVM 电源序列与我们设计的问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595945/am6442-question-regarding-evm-power-sequence-vs-our-design

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

在 TMDS64EVM 第 6 页的原理图(修订版 D)中显示了电路板的电源序列

与数据表类似、它为 1V8 和 1V8 模拟电压轨供电、然后使用 PG 启用 1.2V、并且在该电压轨加电内核电压(0.75V 和 0.85V 电压轨)后、

简而言之:1.8V→1.2V→0.75V→0.85V

我们的设计中没有 DDR、因此没有 1.2V 电源轨。
但从时序来看、我们有在 1.8V 模拟电压之前出现的内核电压 (0.75V 和 0.85V)。

这是个问题吗? 我知道它不符合数据表中的电源序列建议、但当器件处于复位状态时、我无法看到问题...

至于断电、我们实现了断电、因此内核电压会最后断电。 它只是上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 必须遵守 AM64 数据表中规定的电源要求(包括时序控制)、而不会有任何例外情况。 我们无法保证 SoC 在超出规格且尚未经过充分验证的条件下的短期或长期行为。 另外、请参阅数据表的“引脚连接要求“部分、以获取未使用资源的连接要求。   

    谢谢、
    Brenda