This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:BSL 查询

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596247/mspm0l1306-bsl-inquiry

器件型号: MSPM0L1306

您好专家、

我们将开始将 MSPM0L1306SRTRR 集成到一款新产品中。

我们喜欢使用基于 ROM 的 BSL 首次将我们的应用刷写到 MSPM0L1306SRTRR 中、

之后、我们要完全禁用基于 ROM 的 BSL。

我有 3 个问题:

A) 我们只能在外部提供 TxD/RxD。 PA18 和 NRST 对我们来说是个大问题。

  如果 MCU 为空、MCU 是否会在 BSL 内自动启动?

  或者,我们可以通过命令字节 0x22 将 MCU 带入 BSL(如果我们无法控制 PA18 / NRST )?

b) 我们可以使用 PA18 作为自由 GPIO 吗? 或者、我们是否需要考虑有关 PA18 的任何内容才能进入 BSL

   将我们的应用加载一次到 MCU 中、然后禁用基于 ROM 的 BSL?

c) 我们希望通过测试系统控制基于 ROM 的 BSL。 您能向我们发送 UART 命令集吗

  它? 或者是否有可用的 Windows DLL?

 

谢谢你

Martin Rohrbach