This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:升级 MCU 芯片

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594849/tm4c1294ncpdt-upgrade-the-mcu-chip

器件型号: TM4C1294NCPDT

尊敬的专家:

经过数百年以上使用上述 TI MCU、我们希望升级我们的硬件、并将 EtherCAT 添加到我们的通信功能中。

您可以建议我研究哪些集成在芯片上的 SoC EtherCAT 部分的 TI 芯片? 其余的芯片参数可以与 TM4C1294NCPDT 类似、只需更多的 GPIO 引脚、更多的 UART 端口和更快的 CPU 时钟。

最好配备一个片上闪存和一个 EEPROM + ROM、就像我们在 TM4C1294NCPDT MCU 上使用的一样。

谢谢你。

此致、
Maccabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Maccabi、

    我会让专家和营销人员对更多细节进行评论。 但是您可能知道、您可以 使用器件选择器工具(下面的链接)、这或许会帮助您找到适合您的产品:

    https://www.ti.com/product-category/microcontrollers-processors/products.html 

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moccabi

    Sitara MPU 器件 、如 AM64x、AM335x 、AM437x、 AMIC110和 AMIC120EtherCAT。 请查看这些资源、看看是否有符合您的用例。

    但请注意、这些都不支持内部闪存。  

    保罗