This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:连接问题

Guru**** 2872520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596194/mspm0c1104-connection-issue

器件型号: MSPM0C1104

使用 Code Composer Studio 的配置工具将 PA19 和 PA20 配置为输入并激活调试器后、无法再连接。 即使 PA19 和 PA20 引脚仅配置用于调试也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一旦将 PA19 和 PA20 功能从 SWD 更改为其他功能、就无法通过 JTAG 访问 MCU。 请尝试恢复出厂设置。

    有关 CCS 解锁 MSPM0 的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slaaed1 7.1.5.切记保持复位引脚拉低、直到我们单击出厂复位按钮。

    此致、

    Zoey