This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:支持 CAN-XL 协议

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595559/mspm0g3507-support-can-xl-protocol

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的团队:

我们的 Arm Cortex-M0 MCU 是否支持 CAN-XL 协议?

因为我们注意到它只支持最高 CAN-XL 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、

    当前的 M0S 不支持 CAN-XL、但它们确实支持 CANFD。 您是否看到过对 XL 的需求?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    正是终端客户需要此协议、因此我们的客户需要它、我们的客户正在开发用于室外网关的 BBU 应用。  

    目前、客户和终端客户会讨论是否继续使用 CAN-FD 协议。