This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:使用 gmake 文件构建工程时出现问题。

Guru**** 3001360 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593089/am263p4-issue-while-building-project-using-gmake-file

器件型号: AM263P4
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

使用gmake文件和命令行界面编译工程时、我收到以下错误消息。  

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    你能尝试这个命令吗?

    gmake -sj -C ./examples/drivers/adc/adc_alternate_dma_trigger/am263px-cc/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang clean 所有 profile=release

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    我当前使用的是 Windows PC、在运行上述命令时收到以下错误:

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    在 SDK 根目录下的 Imports.mak 文件中、您能否检查使用的 SysConfig 和 CCS 版本。 您能检查系统上是否也有相同的设置吗?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    我试图从 CLI 中的 MCU_PLUS_SDK_11_00_00_19 构建示例、但收到错误消息“ No rule to make target 'nortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib', needed by 'sbl_keywriter.debug.out'. Stop.".  How to resolve this issue.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您能告诉我您正尝试构建哪个示例吗? 您是否能够构建另一个 ADC 示例?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我能够在构建库 (nortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib) 后从 11.00 SDK 构建示例  

    此致、

    Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank

    我们可以在下面的主题中跟踪问题
    AM263P4:使用命令行界面构建 HSMrt 时出现问题。

    关闭此主题。

    此致、

    Aswin