This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:6.1.2.00015 无法使用无人值守模式进行安装

Guru**** 2913220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595529/arm-cgt-6-1-2-00015-unable-to-install-using-unattended-mode

器件型号: ARM-CGT

尊敬的 TI 支持:

我们有需要为 Stellaris LM3 器件构建的项目。 如果我理解正确、支持 Stellaris 的最后一个 CCS 版本是 CCSv6。 使用 GUI 模式安装此程序是可以的、但我们需要在无头 Windows 服务器上安装此程序、以实现自动构建。 我尝试了命令.\ccs_setup_6.1.2.00015.exe --unattendedmodeui none --mode unattended,但似乎没有做任何事情,该命令立即返回。 运行此命令后、我在默认 C:\ti 目录中也看不到任何内容。

任何帮助或指导都将得到满足。

此致、

YU 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、您使用的是不受支持的旧版本 CCS。 因此、我们所能提供的帮助有限。

    \ccs_setup_6.1.2.00015.exe --unattendmodeui none --模式无人值守

    你能简单地尝试“--模式无人值守“而不使用其他选项吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  ,

    添加 --prefix 选项似乎可以解决此问题。 这不在 CCSv6 的--help 中、我发现它只在较新版本的 CCS 中存在。

    感谢您的帮助。