This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:16 WQFN 封装上缺少 MSPM0L1305 GPAMP_IN+输入

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595300/mspm0l1305-mspm0l1305-gpamp_in-input-missing-on-16-wqfn-package

部件号: MSPM0L1305

大家好、

我们正在评估 MSPM0L1305SRTRR (WQFN (RTR)| 16 引脚封装)、在仔细检查数据表后、可看到 GPAMP 的正输入没有暴露在任何引脚上。“

引脚 14 上只有负输入、引脚 1 上有输出。

根据 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册 (slau847e.pdf) 第 1033 至 1035 页上的第 18.2.5 节“GPAMP 放大器模式“、每种模式都需要 GPAMP_IN+信号才能正常运行。

由于 GPAMP_IN+引脚在外部不可用、因此 GMAP 将不可用。

这是否是 MSPM0L130x 混合信号微控制器(SLASEX0D–2022 年 10 月–2024 年 1 月修订)数据表中的错误?

GPAMP_IN+是否应该可从外部使用而不是 GPAMP_IN-使用、因为这样更有意义(例如通过 NSEL 多路复用器将 GPAMP 配置为单位增益缓冲器)?

谢谢、

Gunther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunther、

    事实并非如此。 遗憾的是、这种特定封装没有允许使用 GPAMP 所需的引脚。 但是、您不能使用常规 OPA 的原因是什么吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    我想使用 GPAMP 作为 1/2 VDD 缓冲器。

    另外两个 OPA 已用于其他功能。

    GPAMP 将输出和负输入暴露在外只是奇怪、但由于缺少正输入、GPAMP 无法真正使用。

    我建议您删除数据表中其余的两个 GPAMP 信号说明、或者至少添加一条注释以指明 GPAMP 在该封装中不可用。

    我想您已经跟设计该器件或分配了采用该封装的引脚的工程师说 GPAMP_IN+实际上无法从外部获得?

    如果您是在数据表上给出答案、那么我们不会再做进一步的选择、因为数据表可能存在这种错误。

    谢谢、

    Gunther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunther、
    感谢您的反馈。 我会将其传达给我的团队、我们会确保在下一版本的数据表中记下它。  

    此致、

    Diego Abad