This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:ODIO 过压和 ESD 保护

Guru**** 2928210 points

Other Parts Discussed in Thread: MMBZ15VAL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595269/mspm0g3107-odio-overvoltage-and-esd-protection

器件型号: MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件: MMBZ15VAL-Q1

您好、

我使用 PA1 作为来自非板载传感器的串行输入。 此引脚需要能够在 1 分钟内保持 32V 并持续 15kV ESD (24V 系统需要通过 ISO 16750-2 和 ISO 10605)。 我的问题是如何保护该引脚。

我计划使用齐纳二极管再次保护 ESD、但我不确定是防止发生主电源短路的理想方法。  如果该引脚为低阻抗、则我无法串联限流电阻器、靠近该引脚的 TVS 二极管是否可以工作、或者我是否缺少一个明显的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalie、

    我们有一份 MSP430 ESD 指南 、可帮助您保护 M0。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应如何保护引脚免受持续过压的影响? ODIO 是开漏引脚、我仍然可以使用电阻来降低电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalie、
    请参阅文档中有关 2.3.2 ESD 抑制设备的章节。 通常、您可以使用 TVS 二极管来防止 ESD 损坏。 我不明白为什么您不能使用电阻来降低电压。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、只是为了直接使用一个 1.5k Ω 电阻器与 TVS 二极管 (MMBZ15VAL-Q1) 串联将保护引脚免受 32V 和 ESD 脉冲的影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natalie、

    我建议向 Nexperia 的各个电视团队询问这一具体问题。 但是、如果您需要 TI 的其中一个 TVS 二极管帮助、请参阅 我们的任何 TVS 器件。

    此致、

    Diego Abad