This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:CT22 中的 DLR-AM243X 以太网/IP INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 仿真测试失败

Guru**** 2903760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595462/am2434-industrial-communications-sdk-am243x-ethernet-ip-dlr-emulated-test-in-ct22-failed

器件型号: AM2434

ODVA 已发布 CT22。

从 CT22 中添加了 DLR 仿真测试。

当我使用以下版本运行时、出现了一些错误。

AM243X-AM243X 2025.00.00.08 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK  

请检查随附的结果。

DLR 仿真代码 Test_am243x-lp_r5f_freertos_generic_device.zip 

何时修复此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryohei:

    SDK 2025.00.00.08 版本中不包含 DLR 的修复程序。 但是、我们已经在内部完成了这些修复程序、它们将在下一个版本中提供。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pourya:

    感谢您的答复。

    下一个版本计划何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryohei:

    我不确定确切的日期、但可能是 2026 年第一季度。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pourya:

    感谢您的答复。

    我们期待着这一发布