This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Uniflash 从 6.0 升级到 9.3

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1595902/tms570lc4357-uniflash-upgrade-from-6-0-to-9-3

器件型号: TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

今天上午、我从 Uniflash 6.0 (Windows 10) 升级到了 Uniflash 9.3 (Windows 10)、以便处理自定义引导加载程序应用。 虽然 Uniflash 6.0 运行良好、但我希望使用最新版本的 Uniflash 对自定义引导加载程序进行编程、因为这最终将是制造过程的一部分。 自从上载后,每次操作都会收到红色的“Spawn ./ DSLite ENOENT“错误消息。 如果没有看到该消息、我甚至无法通过 Uniflash 擦除 TMS570LC43x 器件。 我的 Code Composer Studio 会话在使用 JTAG 连接器进行编程和单步执行时仍然可以正常工作、因此我认为 JTAG 连接器没有任何问题。 附加了错误消息。 我尝试卸载 Uniflash 9.3、删除了 TI Uniflash 目录、重新启动和重新安装、但看到了相同的消息。 我接下来应该尝试什么???

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭此请求。 我看到我的防病毒 (AVG) 正在删除一个名为 DSLite 的文件并将其置于隔离区。 我将与我的 IT 部门合作。 谢谢