This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何将 PA1 配置为 GPIO

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1601499/mspm0c1104-how-to-config-pa1-as-gpio

器件型号: MSPM0C1104
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在开发 M0C1104。 他们希望将 PA1(复位)配置为 GPIO。 请指导如何执行此操作。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    这可以在 SysConfig 中通过在 PinMux 选项中选择 PA1/NRST/5 来正常配置 GPIO、从而完成。 但是、也应在 SYSCTL 部分中禁用 NRST、否则它可能会导致意外复位。

    此致、
    Brian